Soportes para Husillos de Bola

Movimiento Lineal

SOPORTES PARA
HUSILLO DE BOLA

Componente utilizado para fijar y sostener el husillo de bola en su posición durante su funcionamiento. Los soportes para husillos de bola son necesarios para proporcionar estabilidad y precisión en la transmisión del movimiento lineal.




Aplicaciones



Algunos de los sectores en los que son necesarios los soportes para husillos de bolas son los siguientes:

  • Automatización industrial: Se utilizan en robots industriales, sistemas de manipulación y transportadores lineales. Estos sistemas requieren un posicionamiento preciso y repetible para realizar tareas de ensamblaje, paletización, manipulación de materiales, entre los procesos.

  • Empaque: Se emplean en máquinas de envasado y etiquetado para garantizar movimientos lineales precisos y velocidades controladas durante los procesos.

  • Industria de semiconductores: Se utilizan en máquinas de corte, grabado, inspección y ensamblaje. Estos sistemas demandan un posicionamiento altamente preciso y controlado para lograr la microelectrónica y la fabricación de alta precisión.





Librería inCAD de MISUMI

Ejemplo No. 000031



En esta aplicación vemos una máquina de posicionamiento en
dos ejes para el ensamble de una placa.

Los soportes aseguran la posición correcta de los husillos y permiten una rotación estable de los mismos.


Características



El soporte de husillos de bola se compone de varias partes, incluyendo una base o carcasa que se monta en la estructura de la máquina y rodamientos u otros elementos de apoyo que sostienen el husillo de bola en su lugar.

Estos rodamientos permiten que el husillo de bola gire con suavidad y precisión, minimizando la fricción y el desgaste.


Set de soportes cuadrados

El lado fijo se instala en la posición del motor.

El lado de soporte se instala en el extremo del tornillo.


Formas de Soportes

Cuadrado

Redondo

Diseñado para montaje de una base.

Ideal para montaje en pared de manera horizontal o vertical.



Los soportes para husillos de bola están diseñados específicamente para trabajar en conjunto con husillos de bola y son seleccionados de acuerdo con las especificaciones y requerimientos de la aplicación en la que se utilizarán, continuación se presentan las series de soportes que MISUMI tiene disponibles:


Serie Ejemplo Características
Estandar Modelo más común
Reduce costos Reduce su costo cambiando el rodamiento de contacto angular por uno radial
Para uso en espacios limitados Reduce el tamaño de la carcasa
Reducción de ensamble Soportes que agregan un mecanismo adicional que facilita su uso y ensamble


Lado Fijo

Lado del soporte

d

Diámetro maquinado del tornillo

L

Espesor

B

Ancho

h

Altura del montaje


Elementos de los Soportes



Un set de bases para husillos está integrado por un lado fijo y un lado de soporte, cada uno compuesto por varios elementos:

# Componente Cantidad
① Carcasa 1
② Rodamiento de contacto angular 1 set
③ Cubierta 1
④ Sello de aceite 2
⑤ Tornillos hexagonales 4
⑥ Collarin 1
⑦ Tuerca de ajuste 1


# Componente Cantidad
① Carcasa 1
② Rodamiento radial 1 set
③ Anillo retenedor 1




Materiales y Acabados



Todos los soportes para husillo MISUMI están fabricados en Acero al carbón debido a la buena resistencia mecánica que presenta, ideal para soportar cargas y mantener la estabilidad del husillo durante el funcionamiento. La dureza que maneja puede resistir el desgaste y la deformación bajo cargas y movimientos repetitivos, lo que es importante para garantizar una vida útil prolongada.

A continuación presentamos los acabados que tenemos disponibles:

Material Acabado superficial Imagen Características
Acero al carbón Pavonado/cromado negro a baja temperatura Aspecto de color negro, mejora en gran medida su resistencia a la corrosión.
Niquelado sin electrodos Aspecto amarillento plateado, mejora su resistencia a la corrosión, pero en menor medida que el pavonado.



Beneficios MISUMI

  • Componentes configurables
    No. de parte estándar y válido globalmente
  • Descarga de CAD en 2D/3D en diferentes formatos (STEP, SolidWorks, CATIA, Inventor, AutoCAD)
  • Previsualización 3D
  • Cotizaciones y compras directas desde nuestra tienda en línea




Productos Relacionados