Placas y soportes configurables: Tipos y características

Las placas y soportes configurables de MISUMI destacan por su gran variedad de formas, métodos de fijación, materiales y opciones de perforación (agujeros). Nuestra tienda en línea te permite seleccionar las especificaciones que requieres, resultando en placas a la medida con base a tus necesidades.




Placas


Una placa o soporte es un componente intermedio utilizado para fijar una pieza o dispositivo a otro. Algunas de sus aplicaciones más comunes incluyen tablas de índices, motores de montaje, soportes de sensores, paneles de montaje, soportes de ejes, soportes de retención y muchas otras.

Las placas se encuentran disponibles en una gran variedad de formas, en L, curvas convexas, curvas en Z y planas. Con MISUMI no es necesario tener un dibujo de por medio para la fabricación, así como tampoco un mínimo de compra, solo tienes que configurar con base a tus especificaciones para obtener al momento tu número de parte global que te facilitará hacer tus compras.




Tipos







Materiales


Nuestras placas se encuentran disponibles en acero con bajo contenido de carbono, acero inoxidable, aluminio y varias opciones de acabado superficial.





Especificaciones


Al momento de configurar es importante considerar la información técnica para seleccionar correctamente las características de nuestra placa.

Opciones de agujero (perforaciones)





Tolerancias del maquinado


Tolerancias estándar para dimensiones mecanizadas






Tolerancias de espesor de la placa

* Although there may be listings in some of the cells, some material may not apply to the indicated thickness. For corresponding thickness details, see each product page.



Límites del maquinado





En MISUMI también contamos con productos alternos tales como soportes de extrusión de aluminio, placas angulares y cartelas (refuerzos).






Preguntas frecuentes


1. ¿Por qué no funciona este número de parte? ¿Es válida?

Los números de las parte de una placa configurable pueden ser muy largos. El problema suele estar en las tolerancias de mecanizado y un agujero que esté demasiado cerca de un borde u otra característica.


2. El número de parte es demasiado largo para un sistema ERP, ¿se puede acortar el número de parte?

Muchos de nuestros clientes agregan su número interno en el campo de número de parte de su sistema ERP e incluyen el número de parte MISUMI completo en la descripción. En el caso de que el número de parte MISUMI tenga más de 75 caracteres, el departamento de Servicio a Cliente tendrá que crear un número de parte abreviado (personalizado).



Soporte Técnico


Tel: +52 442 672 7661 Ext. 2, esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com

Lun.-Vie. 8 a.m. – 6 p.m.